Search
Languages

ボーンズ、コンパクトなフォームファクターで優れた放熱性能を実現するサーマルジャンパーチップシリーズを発表

Bourns® BTJシリーズのサーマルジャンパーは、高い熱伝導性と絶縁特性により、システム部品を保護し、その寿命を延ばします。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月18日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品 の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、コンパクトなフォームファクターで効果的な放熱を実現する BTJシリーズサーマルジャンパーチップを発表しました。これらのユニークなデバイスは、高い熱伝導性と絶縁特性を兼ね備えており、システム部品を保護し、その寿命を延ばすのに貢献します。サーマルジャンパーチップは熱を迅速に拡散し、かつ電気を通さないため、システム動作に影響を与えることはありません。

SMDパッケージで提供されるボーンズの新しいサーマルジャンパーチップは、電源装置、コンバータ、RFおよびGaNアンプを含む、さまざまなモバイル機器や電子機器に最適な放熱ソリューションを提供します。さらに、先進的な設計によりチップの絶縁特性を活用し、発熱素子と温度検出素子の間の空間を充填することで、高精度な温度検知を可能にします。これらの特長は、主要部品の温度上昇を低減し、システムレベルでの信頼性向上にも寄与します。

ボーンズのBTJシリーズサーマルジャンパーチップは現在販売中で、RoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/thermal-solutions/thermal-dissipation-devices

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com