ボーンズのモデル1202-Pシリーズ ハードワイヤ接続型タイプ1 SPDは、拡大するAC電力インフラアプリケーションで求められる厳しい保護要件を満たすよう設計されています。
カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月8日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、1202-P シリーズ サージ保護デバイス(SPD)を発表しました。このハードワイヤ接続型タイプ1 SPD は、高いサージ電流耐性と熱保護機能を備えたバリスタを採用しており、極端な過電圧条件下でも安全な動作を確保します。ボーンズの1202-Pシリーズは、卓越した 20 kA の公称サージ電流耐量と、業界最高水準の 50 kA の最大サージ電流耐量を提供し、配電盤、分電盤などの拡大するAC電力インフラアプリケーションで求められる、より広範で厳しい保護要件に対応します。
再生可能エネルギーやスマートグリッドの導入による回復力の高い電力インフラ需要の増加に対して、1202-PシリーズはUL 1449第5版 に準拠しています。異常な過電圧や一時的過電圧(TOV)による過熱時に安全に電流を遮断するよう設計された内蔵の熱保護機能により、定格範囲内で過剰電流を遮断し、システムの耐障害性を高めます。また、内部安全ヒューズが作動した場合にユーザーに警告するLEDインジケータを備えており、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
さらに、この新シリーズは、サージ保護デバイスにおける火災安全性への関心の高まりにも対応しており、強化された熱保護機能を備えています。IP66 / NEMA 4X 等級の防護機能であるため、本製品を屋内と屋外の両方で使用することができます。タイプ1 SPD として、外付けのラインヒューズやブレーカーは不要で、主遮断器の線路側に設置可能です。
ボーンズの1202-P シリーズは、120 Vrms バージョンおよび 120/240 Vスプリットフェーズバージョンがあり、どちらも RoHS 準拠で、UL 1449 第5版認定を取得しています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices
*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。