Search
Languages

ボーンズ製品が「2025 EE Awards Asia」ディスクリート 部品部門でのダブル受賞

ボーンズ社プレーナー型トランスが台湾地域にて、同社SPRシリーズシールド型パワーインダクターがアジア地域にて受賞の栄誉

カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月5日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、同社はディスクリート部品部門において、同社の 2 製品が「2025 EE Awards Asia」を受賞したことを発表しました。

  • ボーンズのプレーナートランスは台湾地域で受賞し、平面銅箔巻線を採用したコンパクトで薄型の設計により、優れた放熱性能と高効率を小型フットプリントで実現した点が高く評価されました。自動車用オンボードチャージャーや DC-DC コンバータ向けに最適なソリューションです。
  • ボーンズのSRP シリーズ シールドパワーインダクタはアジア地域で受賞し、超低 DC 抵抗、強力な磁気シールド、高い飽和電流が評価されました。AEC-Q200 認証取得品で信頼性が高く、自動車、通信機器、民生電子機器など幅広い用途に適しています。

「今回の 2 つの権威ある受賞は、ボーンズのエンジニアリングが継続的に進化するパワーエレクトロニクス分野の要件に応えるうえで達成してきた、有益な部品技術の進展を示すものです」と、ボーンズ、ワールドワイド・セールス担当上級副社長の ジェームス ハリントン氏は述べています。「これらの受賞は、ボーンズ全社員の献身と卓越性への強いコミットメントによって成し遂げられた成果でもあります。関係者全員に祝意を表するとともに、今後もさらなる高度な設計を実現するイノベーションを推進し続けていくと確信しています。」

EE Awards Asiaは、エレクトロニクス業界において顕著な技術的進歩を成し遂げた企業および個人を表彰するもので、AspenCoreの台湾/アジアチーム(EE Times および EDN の各媒体を代表)が授与しています。授賞式は、12 月 5 日に台湾・台北市のグランド メイフル ホテル(台北美福大飯店)で開催されました。

これらのボーンズ製品は、シニアアナリストチームおよび世界中のユーザーコミュニティによって選出されました。EE Asia Award は、12 月 5 日に台北で行われた授賞式において、ボーンズの磁性部品担当プロダクトラインディレクターであるエドワード リュウ氏に授与されました。リュウ氏は次のように述べています。「今回の受賞は、ボーンズの卓越した実績を示すものであり、チームの献身的な取り組み、そしてお客様およびパートナーの皆様から寄せられた信頼の証です。」

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf