Search
Languages

ボーンズ、設計の柔軟性を高める広いピーク電圧範囲を実現した、21モデルの TVS ダイオードシリーズを発表

新シリーズは効果的なESD保護を提供する先進的な性能を備え、コンパクトな単方向特性および双方向特性の製品が利用可能

カリフォルニア州リバーサイド 2025年11月17日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品 の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、SMLJ-Rシリーズの過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードを発表しました。本シリーズは、高性能なエネルギー吸収能力とクランプ特性を備え、敏感な電子機器に対して効果的な静電気放電(ESD)保護を提供するよう設計されています。新シリーズはコンパクトなDO-214ABパッケージで提供され、単方向および双方向のオプションがあります。これらの性能とパッケージ構成により、本TVSダイオードは、携帯通信機器、コンピューティング機器、映像機器などのアプリケーション向けの優れたサージ保護ソリューションとなります。

ボーンズのモデルSMLJ-RシリーズTVSダイオードは、3000 Wの許容電力で、12 V~30 Vの動作ピーク逆電圧範囲から選択可能で、設計の柔軟性がさらに高まります。設計者は、13種類の単方向型番と8種類の双方向型番から選択できます。また、本シリーズはIEC 61000-4-2 ESD レベル4、IEC 61000-4-4 EFT、IEC 61000-4-5 サージ規格に適合しています。

ボーンズのモデルSMLJ-RシリーズTVSダイオードは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/diodes/tvs-diodes

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf