Search
Languages

ボーンズ、AEC-Q200準拠の車載グレード4端子シャント抵抗器を新発売

ボーンズCSS4C-1216シリーズは、コンパクトで堅牢な設計により、優れた電流検出精度を実現し、高性能かつ高信頼性のアプリケーションに最適です。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年10月16日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、CSS4C-1216シリーズ 4端子電流検出用抵抗器を発表しました。本シリーズは車載グレードで AEC-Q200準拠 であり、今日の高性能アプリケーションにおける精密な電流測定要件に対応します。より高い電力処理能力、効率の向上、効果的な熱管理を小型かつコンパクトなフットプリントで実現する設計となっています。この性能が活かされるアプリケーションには、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、バッテリーマネジメントシステム(BMS)、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなどがあります。

CSS4C-1216シリーズ は 電子ビーム溶接(EBW)された金属ストリップで構成されており、優れた長期安定性、最小インダクタンス(2 nH未満)、および卓越した熱性能を提供します。最大 5ワットの定格電力と 0.0003Ωという低抵抗値を実現し、–65°Cから+170°Cまでの広範な動作温度範囲にわたって正確で安定した動作を確保します。また、本シリーズの4端子設計により、リード抵抗に起因する測定誤差を最小限に抑え、大電流回路での信頼性の高い動作を大幅に向上させます。さらに、堅牢な構造により、熱的安定性と耐久性を確保するとともに、スペースに制約のあるPCBレイアウトにおける正確な電流モニタリングの厳しい要求にも対応しています。

ボーンズCSS4C-1216シリーズは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。 bourns.com/ja/products/resistors/aec-q200-qualified-resistors

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf