Search
Languages

ボーンズ、EMI抑制を最適化する極性制御機能付きの新しいセミシールドパワーインダクタシリーズを発表

新しい車載グレード、AEC-Q200準拠のSRN5040TA-Pシリーズは、高度な車載システムに求められる厳しい温度要件と信頼性要件に対応

カリフォルニア州リバーサイド 2025年9月24日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、 セミシールドパワーインダクタSRN5040TA-Pシリーズを発表しました。この新シリーズは、幅広い車載システム向けにEMI(電磁干渉)保護を最適化する極性制御機能を備えています。AEC-Q200準拠の車載グレードのセミシールドパワーインダクタであるSRN5040TA-Pシリーズは、優れた電源管理性能と熱安定性を提供し、DC-DCコンバータ、電源、運転支援システム、インフォテインメント、照明システムなどの高度な車載システムに求められる厳しい温度要件と信頼性要件に対応します。

SRN5040TA-Pセミシールドパワーインダクタは、磁界放射を最小限に抑えつつ、高い発熱電流容量および飽和電流容量の特性を実現する特殊な構造を採用しています。さらに、動作温度範囲は -55 °C ~ +125 °C に対応しており、スペースに制約のある車載アプリケーションに最適です。セミシールド構造では、巻線外周に磁性エポキシコーティングを施し、シールド無しのインダクタに比べて効果的なEMI抑制と低磁界放射を実現しています。

ボーンズSRN5040TA-Pシリーズは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf