Search
Languages

ボーンズ、ノイズフィルタリングアプリケーション向けの省スペースでコスト効率の高いソリューションとして、デュアルワインディングシールド付きパワーインダクタシリーズを発表

優れた定格電流とインダクタンス設計の柔軟性を提供する新しいAEC-Q200準拠の自動車グレードインダクタは、並列、直列、デュアルインダクタ、またはトランスフォーマ構成で使用できます。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年1月9日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、SRF0703HAシリーズデュアルワインディングシールド付きパワーインダクタシリーズを発表しました。ボーンズの新しいAEC-Q200準拠の自動車グレードパワーインダクタは、並列、直列、デュアルインダクタ、またはトランスフォーマ構成で使用でき、設計者に優れた定格電流とインダクタンスの柔軟性を提供します。さらに、単一パッケージのデュアルワインディングインダクタは、2つの個別のインダクタを使用するよりも省スペースでコスト効率の高いソリューションを提供します。

ボーンズのSRF0703HAシリーズは、シングルエンドプライマリインダクタンスコンバータ(SEPIC)トポロジー、自動車システム、電源に優れたソリューションを提供し、-55°Cから+150°Cの広い動作温度範囲を特徴としています。これらのパワーインダクタは、低放射を提供するために磁気シールドされており、特に低ノイズ要件を遵守する必要があるアプリケーションにおいて重要です。

ボーンズSRF0703HAデュアルワイデュアルワインディングシールド付きパワーインダクタシリーズは現在発売中で、RoHS*準拠、ハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/magnetic-products/power-inductors-smd-dual-winding-shielded.

*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf