MENU
Search
Languages

ボーンズ、Riedon™モジュラー・ヒューズブロックを発表 – クラスTおよびANL規格に対応

本新製品シリーズは、再生可能エネルギーインフラからポータブル電力システムまで、さまざまな用途での過電流保護のニーズに対応します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月27日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ クラスTおよびANLモジュラー・ヒューズブロックの発売を発表しました。これらの新製品は、産業用電力システム、バッテリーチャージャー、ソーラーインバーター、バッテリー貯蔵システムなど、広範な用途での過電流保護ニーズに対応するよう設計されています。

今回ボーンズから新たに提供されるヒューズブロックは4つの製品タイプがあります。これらの製品タイプには、クラスTヒューズブロックのモデルFBおよびCFBシリーズがあり、最大400 AのクラスTヒューズが選択可能で、裸線およびリング/スパッド接続の2種類の端子オプションが提供されています。他の2つのタイプは、ANLヒューズブロックのモデルNFBシリーズとNFB2シリーズで、2種類の取り付けベース長さがあり、リング/スパッド接続が可能で、50 Aから500 AのANLヒューズを揃えています。

これらはボーンズがリリースする初めてのRiedon™ヒューズブロック製品です。さまざまな用途に適応する柔軟性とモジュール性を提供する、モデルFBおよびCFBクラスTシリーズのヒューズブロックは、高品質な材料で構成されています。具体的には、はんだメッキ真鍮端子、ガラス繊維強化ポリカーボネート取り付けベース、クリアポリカーボネート安全カバー、およびステンレス鋼製の取り付けハードウェアが使用されています。コンパクトな3.4インチのモデルNFBシリーズヒューズブロックは、頑丈なフェノール樹脂ベースで構成され、モデルNFB2シリーズは6.5インチの長さでガラス繊維強化ポリカーボネートベースを採用しています。さらに、モデルNFBおよびNFB2シリーズのANLヒューズブロックは、クリアポリカーボネートの安全カバーとステンレス鋼製の接続端子および取り付けハードウェアを備えており、製品の耐久性と運用寿命を向上させます。

ボーンズによるRiedon™ヒューズブロックの4シリーズは現在提供中であり、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/circuit-protection/fuse-blocks

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

2023年4月、Bourns, Inc.の子会社であるBE Services Company, Inc.は、Riedon, Inc.の一部資産を購入しました。この購入には、ロゴや商標、そして旧Riedon™製品の製造を継続する権利が含まれています。「Riedon Logo」は、BE Services Company, Inc.が米国で登録した商標です。「Riedon」は、BE Services Company, Inc.の商標です。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf