Search
Languages

ボーンズ、Riedon™工業用シャント抵抗器のラインアップを拡充 – 6つの新モデルを追加

ボーンズRiedon™ 新モデルは優れた電流容量を提供し、再生可能エネルギーから産業用電力システムまで、正確な測定が求められる用途に対応します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年8月26日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ 工業用シャント抵抗器のラインアップを拡大し、6つの新モデルを発表しました。新しいシャント抵抗器は優れた電流容量を備え、正確な電流測定が求められる用途に対応します。これらの用途には、バッテリー管理システム(BMS)、ソーラーインバーター、溶接装置、熱処理装置、バッテリーチャージャー、電源装置、防食整流器、海洋およびモバイルアクセサリなどが含まれます。

新モデルの工業用シャント抵抗器は、パネルマウントおよびバスバー直接マウントのオプションを提供します。ボーンズによるRiedon™モデルRSNおよびRSシリーズは、パネルマウント製品であり、電流容量が1 Aから1200 A、抵抗値が0.0417ミリオームから100ミリオーム、許容差が0.25%から1%です。一方、モデルRSH、RSI、RSJ、およびRSWシリーズはバスバーへの直接マウント用に設計されており、電流容量が5 Aから6000 A、抵抗値が0.025ミリオームから10ミリオーム、許容差が0.25%です。

ボーンズのRiedon™工業用シャント抵抗器はすべて、抵抗体材料として低抵抗のManganin™を採用した高精度のシャント抵抗器です。これらの新製品は、-40 °Cから+80 °Cまでの広い動作温度範囲を有し、コンパクトなサイズと、システム実装を簡素化するセンターマウント型の電圧タップを特徴としています。

すべてのBournsによるRiedon™工業用シャント抵抗器の6モデルは現在提供中であり、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/resistors/current-sense-resistors.

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

2023年4月、Bourns, Inc.の子会社であるBE Services Company, Inc.は、Riedon, Inc.の一部資産を購入しました。この購入には、ロゴや商標、そして旧Riedon™製品の製造を継続する権利が含まれています。「Riedon Logo」は、BE Services Company, Inc.が米国で登録した商標です。「Riedon」は、BE Services Company, Inc.の商標です。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf