Search
Languages

ボーンズ、厳しい環境アプリケーション向けに信頼性を強化した AEC-Q200準拠のガス放電管シリーズを発表

ボーンズモデル2027-Aシリーズは、高サージ電流定格を特徴としており、信頼性、耐久性、規制基準、および電気的性能の目標を向上させることに寄与します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年7月31日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品 のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、AEC-Q200に準拠した最新のガス放電管(GDT)ファミリーを発表しました。 ボーンズモデル2027-AシリーズGDTは、信頼性、耐久性、規制基準、電気性能、そして厳しい環境アプリケーションで必要とされる高度な機能に関するAEC-Q200準拠の市場要求を満たすように設計されています。この規格で課せられる厳格な試験に適応可能であるため、モデル2027-AシリーズGDTは、太陽光発電設置、電源装置、低~中リスクの医療機器**、HVAC、照明、およびIEC 62368-1準拠機器などの、要求性能の厳しいアプリケーションに最適なサージ保護ソリューションとなっています。

モデル2027-Aシリーズは、75 V~600 Vのブレークダウン電圧、高サージ電流定格、高い絶縁抵抗を特徴とし、-40°Cから+125°Cの広い動作温度範囲で、極端な温度環境で動作するアプリケーションに対して優れた熱安定性を提供します。その高いサージ能力により、ボーンズのこの最新GDTは高エネルギーのサージ侵入に耐え、敏感な電子機器を損傷から効果的に保護します。耐久性を重視して設計されたこの新製品GDTは、保護されるべき電子機器の製品寿命にわたって継続的に性能を維持し、メンテナンスおよび交換コストの削減に貢献します。

「私たちは新しいAEC-Q200準拠のGDTシリーズを、特に厳しい環境アプリケーション向けに設計しました」と、ボーンズのGDT/SPD製品ラインマネージャーであるデビッド・チャバリア氏は述べています。併せて、「この新製品シリーズは、AEC-Q200準拠の厳しい要求を満たすだけでなく、システムの信頼性と耐久性を最大化するために、最高レベルの保護が不可欠な他の市場にも新たな機会をもたらします。ボーンズは、先進的な保護ソリューションの開発においてリーダーとして、引き続きイノベーションを推進し、世界中のお客様に卓越した品質の製品を提供していくことを約束します。」と述べています。

ボーンズ2027-Aシリーズ2極タイプGDTは現在発売中で、AEC-Q200準拠、RoHS準拠*およびUL認証を受けています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/standard-surface-mount-(smd)-2-electrode

*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

**Bourns®製品は、救命、または生命維持のためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けには設計されておりません。免責事項に関しましては、www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdfをご覧ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf