MENU
Search
Languages

ボーンズは、パワーオーバーイーサネット (PoE) アプリケーションにおける電力とデータの供給および保護設計を効率化するために、PoE-LAB1デザインキットをリリースしました

カリフォルニア州リバーサイド 2024年6月11日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、電力供給とデータ転送、およびPoE(パワーオーバーイーサネット)アプリケーションにおける保護設計の効率化を支援する高機能なPOE-LAB1デザインキットのリリースを発表しました。このキットには、ボーンズの幅広い半導体および磁性製品ポートフォリオから選ばれた先進的なコンポーネントが含まれており、最大10 GbEの高速イーサネットラインとPoE++(Type 4)機能をサポートするよう特別に設計されています。

このキットは、ボーンズ初の試みとして、開発者にさまざまなPoE設計の選択肢を提供し、電力およびデータの供給と保護に関する多様なニーズを満たすためのシナジーアプローチを提供します。ボーンズPOE-LAB1デザインキットには32種類の製品が含まれており、設計者は1つの便利なキットを使って、複数の製品を組み合わせることでさまざまなPoEアプリケーション仕様にどのように対応できるかを評価できます。キット内のボーンズ製品には、イーサネットトランス、DC-DCコンバーショントランス、コモンモードチョーク、フェライトビーズ、単一およびブリッジショットキーダイオード、ボーンズTBU®およびTCS™高速保護装置、ダイオードアレイ、TVSダイオードが含まれています。

ボーンズPOE-LAB1デザインキットは現在入手可能です。より詳細な情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/resources/design-tools/design-kits/magnetics#poelab1

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf