Search
Languages

ボーンズが第2世代のAEC-Q200準拠・車載グレード・高沿面/空間距離のアイソレーション電源トランスを発表

ボーンズHCT8xxxxEALシリーズトランスは、最大800Vの強化絶縁と最大1000Vの基本絶縁を提供する、高信頼性でコンパクトなソリューションです。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年6月4日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、第2世代の高沿面/空間距離アイソレーション電源トランスHCT8xxxxEALシリーズを発表しました。このHCT8xxxEALシリーズは、AEC-Q200準拠、車載用プッシュプル高電圧アイソレーショントランスで、最大800Vの動作電圧に対する強化絶縁と、最大1000Vの動作電圧に対する基本絶縁を提供する高信頼性のコンパクトなソリューションを提供します。本HCT8xxxEALシリーズは、危険な電圧から保護するための別個の強化絶縁層を提供することにより、機能絶縁のみを提供する競合のアイソレーショントランスと比較して、設計者が安全性と信頼性の目標をより適切に達成するのに貢献します。このシリーズの高度な機能により、これらのトランスは、車載バッテリーマネジメントシステム(BMS)、RS-485、CANインターフェース、デジタル入力モジュール、およびRS-232などの各種アイソレーション用途に最適です。

ボーンズの最新の高電圧アイソレーショントランスは、各ターンごとに3.3Vまたは5Vの入力をさまざまな出力電圧に変換し、さまざまなターン比構成で最大350mAを供給します。デバイスの品質と信頼性を最大限に高める完全自動化ラインで製造されており、HCT8xxxxxEALシリーズは、コスト効果の高いFIWワイヤーを使用して優れた効率を実現するボーンズ独自のオーバーモールディング技術を採用しています。最大8mmの空間/絶縁距離を持つ強化絶縁に加え、このシリーズは高電圧ハザードからの隔離レベルを高め、IEC 62368-1およびIEC 61558-1規格に準拠しています。ボーンズはこれらの新しいトランスを、テキサス・インスツルメンツのSN6501およびSN6505トランスドライバーを使用するアイソレーション電源用に開発しました。

ボーンズHCT8xxxxEALシリーズは現在発売中で、RoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/magnetic-products/transformers-hct

*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com