MENU
Search
Languages

ボーンズ、高電流対応シールド型パワーインダクタの新シリーズを発表

ボーンズSRP1060VRシリーズは、垂直実装デザインにより、狭いスペースでの効率的な回路レイアウトを可能にし、効率的な放散によりデバイスの安定性を確保します。

カリフォルニア州リバーサイド 2024年5月6日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤーであるボーンズ(Bourns, Inc.)は、本日、高い電流定格、低バズノイズ、低DCRを備えた新しいシールド型パワーインダクタシリーズを発表しました。 データ駆動型アプリケーションの増加により、これまで以上に高い定格電流仕様に対応できるパワーインダクタが必要とされています。ボーンズSRP1060VRシリーズ・シールド型パワーインダクタは、サーバーやワークステーション、データセンター、データネットワーキング、ストレージシステム、ノートパソコンやデスクトップパソコン、グラフィックボード、そしてあらゆる種類のバッテリ駆動システムで求められる特性を満足します。

SRP1060VRシリーズは、従来のパワーインダクタと比較して高い定格電流を誇り、金属合金粉末コアと高度な成形技術により、高い飽和電流および温度上昇(許容)電流を達成するように設計されています。これらの特徴は、さまざまな産業やアプリケーションで求められる低消費電力の目標を達成するために、ますます重要になってきています。さらに、このSRP1060VRシリーズ・パワーインダクタは垂直実装デザインを特徴としており、スペースに制約のある設計においても効率的な回路レイアウトを可能にし、発熱を効率的に放散することでデバイスの安定性を確保します。

ボーンズのSRP1060VRシリーズ高電流シールド型パワーインダクタは、RoHS対応*、ハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded.

*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と判断します。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf