MENU
Search
Languages

ボーンズ、2つのAEC-Q200準拠車載グレード コモンモードチップインダクタシリーズを発表

ボーンズSRF4532TAシリーズはコンパクトサイズで最大4Aの電流耐量を備え、モデルSRF3225TABGはオープンアライアンス1000Base-T1車載イーサネットの要件に適合

カリフォルニア州リバーサイド 2024年5月2日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、2つの新しいAEC-Q200準拠の自動車グレードコモンモードチップインダクタシリーズを発表しました。ボーンズ SRF4532TAシリーズは、最大4Aの電流に耐えるよう設計されており、ボーンズ モデルSRF3225TABGはオープンアライアンス1000Base-T1車載イーサネットの要求事項に適合しています。これらのコモンモードチップインダクタは、先進運転支援システム(ADAS)のインフォテインメント、ボディエレクトロニクス、その他多くの車載アプリケーションにおけるノイズ抑制ソリューションとして理想的です。モデルSRF3225TABGは、特に1000Base-T1イーサネットアプリケーションのノイズ抑制用に設計されています。

コンパクトなフットプリントで提供されるコモンモードチップインダクタの両モデル・シリーズは、フェライトコア材を用いた設計により、幅広い周波数範囲にわたって高インピーダンスを提供し、不要なEMI信号の侵入・放出を抑制します。これらのコモンモードチップインダクタは、コアが0.3/0.4mmの高さのサイドウォール端子で構成され、PCB上での部品の機械的強度を高めるのに役立つため、厳しい衝撃や振動の要件への適合を可能にしています。また、SRF4532TAシリーズとモデルSRF3225TABGは、低輻射シールド構造を採用し、動作温度範囲はそれぞれ-55~+125℃および-40~+125℃です。

ボーンズSRF4532TAシリーズおよびモデルSRF3225TABGは現在発売中で、RoHS*準拠、ハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。www.bourns.com/ja/products/magnetic-products/common-mode-chip-inductors-aec-q200-compliant.

*RoHS 指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf