MENU
Search
Languages

Bourns Introduces New Micro Rotary Potentiometer Series

The new Model PDB08 series is designed for applications that require a miniaturized, compact solution for value adjustments

RIVERSIDE, Calif., April 22, 2021 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced its Model PDB08 8 mm micro rotary potentiometer series. Bourns' new rotary potentiometer family features a center detent and a low profile making it an optimal solution for value adjustments in a broad range of professional audio and lighting applications, low/medium risk medical**, laboratory equipment and industrial automation and control applications.

Bourns continues to enhance its potentiometer line with high quality products that offer advanced features. In addition to the center detent option, the Model PDB08 series has a dual cup option. Plus, the miniature size with no bushing, and audio and linear tapers make this series more adaptable to multiple application environments. Bourns' latest rotary potentiometer models also feature an insulated plastic shaft, have a 10,000 rotational cycle rating and a -10 °C to +60 °C operating temperature range.

The Bourns® Model PDB08 micro potentiometer series is available now and is RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/potentiometers/commercial-panel-controls

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf