MENU
Search
Languages

2019 Coronavirus Second Update

Riverside, Calif., January 30, 2020

Dear Customer,
The Chinese governmental authorities have ordered manufacturing facilities (other than certain critical industries such as food production and health) located in the City of Xiamen and the City of Dongguan to remain closed through February 9, 2020 due to the outbreak of the Coronavirus first detected in Wuhan, Hubei Province, People's Republic of China.

Accordingly, Bourns' manufacturing facilities in Xiamen and Dongguan will remain closed until February 10, 2020, unless further closures are mandated by national or local authorities.

No shipments from these facilities will be made during such closure.

Bourns will continue to monitor the situation and provide updates as required. For further information, customers should contact their local Bourns representative.

Yours truly,
BOURNS, INC.
J. Kelly Vogt
Senior Vice President, Worldwide Sales

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf