MENU
Search
Languages

Bourns to Demonstrate 90% Efficient High Power Converter Suitable for Next-Generation Consumer Appliances and Motor Drives at PCIM 2017

RIVERSIDE, Calif., May 2, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, will showcase the company's extensive capabilities in high power, high frequency magnetics design, high power current sensing and circuit protection for consumer, automotive, industrial and communications applications at the PCIM Europe 2017 conference. Bourns engineered its broad line of high current shunt resistors, high power converters and custom transformer solutions to incorporate the extremely efficient technologies developers need to meet next-generation battery management system (BMS), smart switch and battery storage application requirements.

Booth highlights include:

  • Demonstration of a 5 V, 12 W high frequency magnetics converter that achieves 90 % efficiency using a low-profile planar transformer
  • Demonstration of an ultra-fast high voltage overcurrent protector for cell tap lines in battery stack applications

Where: PCIM, Nuremberg Messe, Nuremberg, Germany
When: May 16 – 18, 2017
Location: Bourns Booth #435, Hall 7

To learn more about how Bourns is enabling highly efficient BMS and power converter advancements, we invite you to speak with a Bourns power electronics expert. Please contact Annette Keller to schedule a meeting: +1 707-947-7232, annettekeller@sbcglobal.net.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf