MENU
Search
Languages

Bourns の新しいブリッジ整流ダイオードシリーズ、電力効率がより良いデザインを可能とする業界屈指の性能を実現

カリフォルニア州リバーサイド、2016年12月6日 ー 電子部品の大手製造業者およびサプライヤーである Bourns, Inc. は、本日、電源とスイッチモード電源供給装置 (SMPS) の用途向けにデザインされた 5 つの新しいブリッジ整流器製品シリーズを発表した。新たにリリースされた製品は、超低プロファイルの 1.0 mm から 1.4 mm のパッケージに入っており、高密度の基板設計での使用と、必要な場合にはプリント基板アセンブリ (PCBA) の底面取り付け用にも十分適したものとなっている。

Bourns® モデル CD-MBL とモデル CD-DF4 ブリッジ整流器は、特に大きい順方向電流と低い順方向電圧を実現し、電源用途において交流 (AC) を直流 (DC) に変換する最適なソリューションとなっている。これらの機能により、設計者は高電流の用途で大型のダイオードを指定する必要なく、小型で高効率の設計要件を満たすことができる。同様に Bourns® モデル CD-HD ショットキーブリッジ整流器により、省スペースのパッケージ内に極めて低い順方向電圧が実現し、セットトップボックス、モニタ、ケーブルモデムおよびその他の AC 使用製品の開発者は電力効率の高い設計をすることができる。

価格と在庫状況
Bourns から 5 つの新しいブリッジ整流器シリーズ (CD-MBL1xxCD-MBL2xxCD-DF4xxCD-HD0x シリーズおよび CD-HD2x) があり、RoHS に準拠している*。参考価格は、Bourns® モデル CD-MBL シリーズでは 12,000 個単位で 0.14 (~ 0.23) ドル、モデル CD-DF シリーズでは 12,000 個単位で 0.40 (~ 0.50) ドル、モデル CD-HD シリーズは 15,000 個単位で 0.24 (~ 0.48) ドル。製品情報の詳細は、以下をご覧ください。 www.bourns.com/products/diodes/rectifier-diodes

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf