Search
Languages

Bourns、新型セラミックコア製固定巻線抵抗器2シリーズを発売

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年5月19日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、新しいシリーズの低温度抵抗セラミックコア巻線抵抗器を発売した。これらの軸リード付き抵抗器ファミリーにより、設計者は超高温および超高圧要件を伴い、厳しい環境条件下で作動する用途に対する効果的な回路調節ソリューションを得ることとなる。Bourns® モデルW およびWS シリーズ固定抵抗器は、E24 抵抗値を提供し、-55 °C~+200 °Cと極端な温度下で作動するよう設計され、UL 94V-0 基準を満たす素材でコーティングされている。Bourns はスマートメーター、白物家電、電力供給、機器/計器、照明および再生可能エネルギーシステムなど広範囲における回路調整ニーズを満たすべく、最新の固定巻線抵抗器シリーズを導入した。

Bourns®モデルW シリーズは、1 W~10 Wと広い出力範囲が特徴で、15~150 Ωの範囲の抵抗値を提供している。本シリーズは、IEC 61000-4-5に記載の1.2.50 µs 電圧波形のサージに耐えるよう設計されている。Bourns®モデルWS シリーズは、1 W~8 Wと広い出力範囲が特徴で、15~3,300 Ωの範囲の抵抗値を提供している。

「当社の顧客や産業用電子機器のカスタマーが、高温安定性、増大したパワー処理性能および低抵抗値といった継続的要件を満たすことができるように、当社の回路制御製品ポートフォリオに新たな製品を特別に追加しました」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのBrian Ahearne 氏は述べた。「これらの新しいファミリーは、 PTC リセッタブル・ヒューズパワーインダクタ整流ダイオード、ツェナーダイオードなどBourns が提供する他の回路調整コンポーネントを補完するものです。」

価格および在庫
Bourns® モデル Wおよび WS シリーズ固定巻線抵抗器はAEC-Q200 およびRoHS 準拠*です。参考価格として、Bourns® モデルW3M は10000個単位で各$0.12、モデルWS3M は10000個単位で各$0.15 の価格です。詳細については、Bourns® の 固定巻線抵抗器製品ページをご覧ください。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com