MENU
Search
Languages

Bourns、高信頼性、高反応ESD プロテクションを実現するオートモーティブグレードChipGuard® バリスタシリーズを発売

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年8月26日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、高感度自動車電子部品をESD の脅威からIEC 61000-4-2 試験規格4まで保護するために特別に開発されたChipGuard® 自動車MLA シリーズ・バリスタESD クランプ保護装置モデルを発売した。Bourns のモデルCGA-MLA シリーズは、広い温度範囲で堅牢な過電圧保護および安定し、優れた漏れ性能を実現する超高速双方向装置である。また、Bourns による最新のChipGuard® 装置は、多層バリスタテクノロジーが特徴であり、特許取得済みの絶縁保護膜により、低く安定した漏れ電流および素早い応答時間を特徴としている。<0.5 ns) and high transient current capability. These features and benefits make the new varistor clamp protectors particularly well-suited to meet the ESD protection needs of HDMI, CANbus, Ethernet, sensor and touchscreen interfaces as well as GPS and camera links and other circuits sensitive to ESD.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf