Search
Languages

Bourns、露出タイプの交流・直流電源用途にSMD パッケージの新型大電力TVS ダイオードを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年8月20日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、表面マウントSMD パッケージで保護を強化した、2種類の新型大電力TVS ダイオードを発表した。新ダイオードは、無線基地局などの露出タイプの交流・直流電源用途における直流安定化を目的として設計されている。PTVS3-058C-SHおよびPTVS3-076C-SHとモデル指定された、Bourns による最新の大電流双方向TVS ダイオードは、IEC 61000-4-5 8/20 μs 電流サージ要求を満たす双方向のポート保護を提供する。

Bourns® 電力TVS 装置におけるシリコンテクノロジーは、直流安定化用途で一般に用いられる競合するMOV テクノロジーと比べて、サージ下における制限電圧の低下、性能安定性の増大、信頼性の向上などの複数の利点をもらたしています」とBourns, Inc. 製品マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「テレコム等の露出タイプ用途で用いられる直流電源は、ピーク時サージ電圧を容認できるレベルに制限し、配線を長時間ショートさせないことにより、電気系統のサージや、電源への間接的な落雷などの厳しい事象に対し保護を提供する必要があります。Bourns® 電力TVS ダイオードは、これらの要件を満たし、クリティカルシステムのダウンタイムや高価な保守点検を最小限に抑える優れたソリューションです」

Bourns が最新の電力TVS 製品にSMD パッケージを選択したのは、大電力TVS ダイオードがプリント基板上の唯一のスルーホール部品である場合、このタイプのパッケージが組立部を簡素化し、無駄な設計要件を排除することによりコスト削減を実現することができるという理由による。これらの装置は温度に対する優れたサージ応答性を示しており、150 ℃での標準最大サージ電流は25 ℃での定格値の70 %を超えている。また、両モデルはピークパルス定格電流3 kA で58 V および76 V スタンドオフ電圧を特徴としている。

価格および在庫
参考価格として、Bourns® モデルPTVS3-058C-SH およびPTVS3-076C-SH の価格は、いずれも20個単位で各23.51$、500個単位で各21.70$です。新型電力TVS ダイオードモデルはいずれも在庫があり、ROHS 準拠*です。

Bourns の表面実装電力TVS ダイオードに関するアプリケーションノートはこの新モデルに関する情報をアップデートしており、詳細な仕様を記した製品データシートがBourns のウェブサイトで入手可能です。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf