Search
Languages

Bourns stellt neue Hochleistungs-TVS-Dioden in SMD-Baugruppen für Wechsel- und Gleichstromanwendungen vor

Riverside, Kalif., 20.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen gab heute die Einführung von zwei neuen Hochleistungs-TVS-Dioden bekannt, die einen verbesserten Schutz für oberflächenmontierte SMD-Baugruppen bieten. Die neuen Dioden sind für Gleichstrom-Klemmschaltungen in freiliegenden Stromversorgungsanwendungen, wie z. B. in drahtlosen Basisstationen, ausgeführt. Die neuesten bidirektionalen Hochstrom-TVS-Dioden-Modelle von Bourns mit der Bezeichnung PTVS3-058C-SH und PTVS3-076C-SH bieten bidirektionalen Anschlussschutz und erfüllen die Anforderungen nach IEC 61000-4-5 für 8/20 μs Überspannungsschutz.

 

„Die in den Bourns® Hochleistungs-TVS-Produkten angewandte Siliziumtechnologie liefert im Vergleich zu der gewöhnlich für DC-Klemmschaltungen verwendeten MOV-Technologie zahlreiche Vorteile, wie z. B. niedrigere Klemmspannung bei Überspannung sowie erhöhte Leistungsstabilität und Zuverlässigkeit”, sagte Ben Huang, Produktlinienmanager bei Bourns, Inc. „Gleichstromnetzteile für Telekommunikations- und andere gefährdete Anwendungen müssen vor schädigenden Einflüssen, wie Überspannung und indirekter Blitzeinschlag in die Stromversorgung, geschützt werden, indem der Spitzenstrom auf ein akzeptables Niveau reduziert und Kurzschlüsse in der Leitung langfristig verhindert werden. Die Bourns® Hochleistungs-TVS-Dioden bieten sich als perfekte Lösung zur Erfüllung dieser Anforderungen an. Sie sorgen für eine Reduzierung der Ausfallzeiten wichtiger Systeme und Vermeidung hoher Reparaturkosten.”

Bourns entschied sich bei den neuesten Hochleistungs-TVS-Produkten für die Verwendung von SMD-Baugruppen, da diese die Montage vereinfachen und die Herstellungskosten durch ein Wegfallen des zusätzlichen Montageschritts in Fällen, in denen die Hochleistungs-TVS-Diode die einzige THT-Komponente auf der Leiterplatte ist, gesenkt werden können. Diese Produkte bieten ein hervorragendes Überspannungs-/Temperatur-Ansprechverhalten, wobei die maximale Stoßspannung bei 150 °C den Nennwert bei 25 °C um 70 % übersteigt. Darüber hinaus zeichnen sich die neuen Modelle durch Sperrspannungen von 58 V und 76 V mit einer Stromspitzenkapazität von 3 kA aus.

Preise und Verfügbarkeit
Der Referenzpreis für die Bourns® Modelle PTVS3-058C-SH und PTVS3-076C-SH liegt bei je 23,51 USD bei einer Abnahme von 20 Stück und 21,70 USD bei einer Abnahme von 500 Stück. Beide neuen Hochleistungs-TVS-Diodenmodelle sind ab sofort erhältlich und RoHS-konform*.

Die Bourns Anwendungsbeschreibung zu oberflächenmontierten Hochleistungs-TVS-Dioden wurde unter Erfassung der Informationen zum neuen Modell aktualisiert und das Produktdatenblatt mit detaillierten technischen Daten ist auf der Bourns Website erhältlich.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com