Search
Languages

Bourns、DC―DCコンバータ・電源管理用途の新型セミシールド・パワーインダクタ・シリーズを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年6月17日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、新しいシリーズのセミシールド・パワーインダクタを発表した。セミシールドSRN モデルは、非シールドおよびシールド・インダクタの特性を併せ持ち、モバイル電子機器、コンピュータ、データ・ストレージ・装置および消費者向け電気機器の電源管理を提供するDC―DC コンバータとして使用する上で理想的なモデルとなっている。Bourns のSRN シリーズはまた、LED 照明、制御回路およびGPS 機器などの産業用用途にきわめて適している。

Bourns の新たなセミシールド・パワーインダクタ・シリーズには、モデルSRN2010SRN2012SRN2510SRN2512,、SRN4012SRN4026SRN5040 SRN6028.などがある。パワーインダクタ・ファミリーは、インダクタンス範囲0.24~220 μH と高インダクタンスを実現している。本シリーズはまた、最大逆電流(IRM) 4.7 A、最大定格電流(Isat)8 Aと高い定格電流が特徴となっている。全モデルがRoHS 準拠*で、ハロゲンフリー**である。

「Bourns は従来のフェライト・シールドではなく、セミ磁気シールド・テクノロジーを用いて新型パワーインダクタ・ファミリーを設計しました。制御不能な巻線の電磁結合を防止するため、シールド・コンパウンドがインダクタ周辺に塗布され、巻線を包むことにより、磁気シールドが改善され、非シールド・インダクタと比べて放射線放出が低くなります」とBourns, Inc. 製品マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「さらに、当社の新型パワーインダクタは、市場優位を有する従来のフェライト・シールドインダクタと比較してフットプリントが大いに減少し、費用効率が高まります」

価格および在庫 参考価格として、Bourns® モデルシリーズは、25000個単位で各$0.12となっておりますが、モデルの大きさにより異なります。Bourns® SRN シリーズの全モデルについて現在在庫があります。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。

**Bourns は「ハロゲンフリー」に関する業界の一般的な定義に従っている。 Bourns は、(a)ブロミン(Br)含有量が900 ppm 以下、(b)塩素(Cl)含有量が900 ppm 以下、(c)ブロミン(Br)および塩素(Cl)の全含有量が1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf