Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns、MB およびADSL モデム用の最適なインダクティブ・コンポーネント・ソリューションとして10/100 Base-Tx 変圧器を発売

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年6月10日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、新型10/100 Base-Tx トランスを発売した。Bourns® モデルPT61018PEL と型番指定された本製品は、同社の包括的なインダクティブ・コンポーネント製品ファミリー に新たに加わった商品である。このLAN トランスは、シングルポート、小型、ポット加工設計を特徴とし、イーサネットMB およびADSL ベースモデムに最適なソリューションとなっている。Bourns の新型LAN 10/100 Base-Tx トランスは、厳しい環境用途にも理想的であり、1.5K Vrms 分離電圧で幅広い温度範囲(-40~+85℃)での動作を提供している。PT61018PEL は、Bourns の現行モデルPT61018EL の代替トランスとして用いることが可能で、現行モデルと比べて生産リードタイムが10週間と大幅に短縮している。

「Bourns の新型LAN 10/100 Base-TX トランスは、各種用途のニーズを満たす広範な磁気コンポーネントおよびソリューション群に加わった待望の製品です」と Bourns, Inc. 製品マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「厳しい環境におけるモデム用途要件を満たすポット加工で高耐久化した構造や広い動作温度に加えて、Bourns の最新LAN トランスはアダプター、ハブおよびマザーボード用途に完全に統合されています。」

価格および在庫 参考価格として、Bourns® モデルPT61018PEL は5000個単位で各$0.60です。直ちに購入可能な新LAN トランスはIEEE 802.3 イーサネット互換でデュアルチャンネル16ピンSMD パッケージで提供され、RoHS 準拠*です。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/docs/product-datasheets/PT61018PEL.pdf

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a