MENU
Search
Languages

Neuer 10/100 Base-Tx Transformator von Bourns bietet sich als optimale induktive Bauelementlösung für MB- und ADSL-Modems an

Riverside, Kalif, 10.Juni 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen gab heute die Einführung seiner neuen 10/100 Base-Tx Transformatoren bekannt. Das Bourns® Modell PT61018PEL ist eine Ergänzung zu der umfassenden Produktfamilie von induktiven Bauelementen des Unternehmens. Dieser kleine, vergossen ausgeführte LAN-Transformator verfügt über einen Einzelanschluss und bietet sich als optimale Lösung für Ethernet MB- und ADSL-Modems an. Dank des erweiterten Temperaturbereichs (-40 bis +85 °C) und einer Isolationsspannung von 1,5 K Vrms eignet sich der LAN 10/100 Base-Tx Transformator ideal für Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Der PT61018PEL kann als Alternative für das bereits bestehende Bourns Transformatormodell PT61018EL verwendet werden. Zudem ist der Produktionsvorlauf von 10 Wochen wesentlich kürzer als beim bestehenden Modell.

„Der neue LAN 10/100 Base-TX Transformator von Bourns ist eine willkommene Erweiterung unseres breiten Spektrums an magnetischen Bauelementen und Lösungen, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können“, erklärte Guido Zehnder, Produktleiter bei Bourns, Inc. „Neben seiner robusten vergossenen Ausführung und dem erweiterten Betriebstemperaturbereich für raue Modemeinsatzbedingungen bietet der neueste LAN-Transformator von Bourns auch den Vorteil, dass er voll in Adapter-, Hub- und Platinenanwendungen integriert werden kann.“

Preise und Verfügbarkeit Der Referenzpreis für das Bourns® Modell PT61018PEL liegt bei USD 0,60 pro Stück bei einer Abnahme von 5000 Stück. Der neue LAN-Transformator ist ab sofort erhältlich und steht im Einklang mit der Norm IEEE 802.3 für Ethernet. Er wird als zweikanalige, 16-polige SMD-Ausführung angeboten und ist RoHS-konform*. Weitere technische Daten zum Produkt finden Sie unter: www.bourns.com/docs/product-datasheets/PT61018PEL.pdf

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.