Search
Languages

Bourns、並外れた定時発送実績でGM に表彰される

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年1月21日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、同社のメキシコのチワワ州の施設が自動車メーカーGeneral Motors (GM)の自動車部品およびサービス業務を行うカスタマーケアおよびアフターセールス部門より優れた定時発送実績に関する2013年度ゴールド・アワードを受賞したと発表した。ゴールド・アワードは、過去12か月における99 %以上の定時発送実績を獲得した主要サプライヤーを表彰するものである。Bourns は、ホイール速度センサーおよびトランスミッションセンサーをGM に提供し、本大手自動車メーカーに対して2013年度は99.2%の充足率を達成した。

「定時発送実績、高品質の製品および優れたカスタマーサービスにより、Bourns は今日のアフターサービス市場における自動車ソリューションの主要サプライヤーとなっています」とBourns, Inc. プラントマネージャーのSergio Valencia 氏は述べた。ほぼ連日の会議を通じて勤勉に働き、優れた定時納入実績を実現した当社の自動車部門チームのメンバーを賞賛し、称えたいと思います。今回の受賞を通じて、自動車市場のカスタマーの現在のニーズをベストにサポートする優れたサービスと業界をリードする製品への当社のコミットメントが一層強化されるでしょう。」

Bourns は広範囲のイノベーティブで費用効率の高い自動車位置センサー、速度センサーおよびトルクセンサーを、世界中に位置する世界有数の施設で設計、開発および生産している。同社の研究開発およびカスタマーとの緊密な協力関係により、Bourns のカスタマイズ製品は、自動車業界の厳密な要件セットを満たすことができる。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf