MENU
Search
Languages

Bourns、業界をリードするギター・ポテンショメーター製品に新オプションを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年1月15日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、業界をリードするモデル95プレミアムギター・ポテンショメーター製品に新しい製品オプションを発売したと発表した。Bourns は、エレキ・ギターおよびバス・ギターの音質、信頼性および寿命を向上させる、さらなるテーパーおよび抵抗値のオプションを求めるカスタマーの声に応えて、特殊ポテンショメーター製品を開発した。Bourns による4つの新型ギター・ポテンショメーターオプションは、来たる2014年1月23~26日にカルフォルニア州アナハイムで開催されるNAMM Show に合わせて発売予定である。

「Bourns は、カスタマーが所有するギターおよびギター関連プロフェッショナルPro Audio 機器から最高の品質を引き出せるようにするための新しい製品オプションを発表し続けます」とBourns, Inc.Pro Audio 用途エンジニアのChunk Manzano 氏は述べた。「私たちは、ギター設計者(ルシエール)および、適切なトーンを求めてギターをカスタマイズするギタリストの両方にさまざまなオプションを提供するべく引き続きコミットメントしています。当社は強い要望にお応えして、アメリカ合衆国のトップギター製造業者が長年用いている標準値である300 Ω抵抗値オプションをカスタマーに提供できることを大いに喜んでいます」

Bourns による新型リニアテーパーおよび抵抗値のセレクションにより、音量コントロールのゲインの速度を落とし、トーンコントロールの調整機能を増大することが可能となった。さらに、Bourns の長ブッシングポテンショメーターの優れた設計品質により、あらゆるタイプのエレキ・ギターおよびバス・ギターと並び、ソリッドボディー・ギターでの使用にも互換性がある。これらの新オプションはモデル95プレミアムギター・ポテンショメーターの全ての製品と同様、導電性ポリマー素子、低ノイズ/インピーダンスのための多指接触バネ、長い回転寿命およびメンテナンスを容易にするための防塵機能、さらには優れたギタリストのためのスムーズな回転オペレーションを特徴としている。

Bourns® モデル95プレミアムギター・ポテンショメーター用の4つの新設定は、既に入手可能な各種手仕上げの部品およびオプションを補完するものである。

モデル テーパー シャフト ブッシング 抵抗値(Ω)
95A1D-Z28-EA0/321L リニア 刻み付き 標準 300
95A1D-Z28-EA0/322L リニア 刻み付き 標準 500
95Z1D-Z33-EA0/323L リニア 刻み付き 長型 300
95Z1D-Z33-EA0/324L リニア 刻み付き 長型 500

参考価格として、標準ブッシング付きモデル95A1D-Z28-EA0/321L および95A1D-Z28-EA0/322L の価格は$8.03です。長型ブッシング付きモデル95Z1D-Z33-EA0/323L および95Z1D-Z33-EA0/324L の価格は$12.67です。価格はすべて1,000個単位時のものです。これらの新オプションは、厳選されたBourns 公認ディストリビューターおよびPro Audio 再販業者を通じてご購入いただけます。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf