Search
Languages

Bourns 推出全新增量式編碼器, 具有長壽命旋轉和多種制動選項,可增強客戶的可配置性

Bourns® PEC11J 型編碼器具有 IP 40 防護等級和 100,000 次循環的旋轉壽命,帶有開關選項,可適應特定應用的需求和環境

2023年6月26日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,發佈了新型 PEC11J PEC11J 系列編碼器,作為已停產的 ALPS 型號 EC11J 系列的直接替代品。 Bourns® PEC11S 系列的修改配置可應使客戶能夠繼續支援現有應用,而無需更改其機械或電氣佈局。 建議客戶可進行測試以確保其特定應用程式相容,亦可根據要求提供樣品進行測試。

Bourns® 新型 PEC11J 系列編碼器具有 IP40 等級,採用緊湊的表面安裝設計,旋轉迴圈壽命為 100,000 次,工作溫度範圍為 -10 ℃ 至 +70 ℃。此外,編碼器還提供可選暫態開關功能,具有標準和高啟動力能力,可便捷地適應應用特定需求和不同環境。這些特點和能力使得此產品非常適用於眾多應用領域,包括專業音訊設備和燈光控制台、白色家電、低風險醫療和診斷設備、測試和測量設備以及工業自動化控制等。

新推出的 PEC11J 系列編碼器是 Bourns 推出眾多重點產品之一,該系列將整合先進功能,並提供高可靠性操作,以幫助設計師滿足下一代應用要求。

Bourns® 新型 PEC11J 系列編碼器現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/encoders/contacting-encoders

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com