MENU
Search
Languages

采用紧凑型 DFN 封装、具有最高通流能力,Bourns 推出新款 PTVS 二极管系列

全新双向 PTVS 二极管系列具备 20 kA、8/20 µs 浪涌处理能力和低的钳位电压,专为大功率 DC 线路应用设计

2023年1月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns 最高通流能力的双向功率瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管系列。Bourns® PTVS20-015C-H 可采用紧凑型表贴式 DFN 封装,能够在 15 V 的低电压下处理 20 kA、8/20 µs 的电流浪涌,这些特性在需要大功率 DC 线路保护的应用中提供有效的静电放电 (ESD) 保护。

Bourns® PTVS20-015C-H PTVS 二极管符合 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护要求,同时具有峰值脉冲电流下的低钳位电压,有助于满足 IEC 61000-4-5 8/20 μs 电流浪涌的防雷要求。

为了在下一代应用中支持如高达 60 kA 的大电流,设计人员通常必须并联许多具有低电流处理能力的组件。现可使用能够处理 20 kA 的单一组件,并联更少数量的组件就能实现同等级的保护级别,这不单单减少了 BOM 总数,更有助于节省 PCB 上的宝贵空间。

Bourns® PTVS20-015C-H 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/diodes/power-tvs-diodes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com