Search
Languages

Bourns 进军离散式 IGBT 市场,推出符合业界需求的高效 IGBT 产品组合,提升可靠且缩短供货交期时间

Bourns 75 年来持续创新,由备受信赖的创新领导电源设计师使用先进的沟槽栅场截止技术,提供低导通/开关损耗设计的 IGBT 产品

2022年8月8日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,隆重宣布以首款与快速恢复二极管 (FRD) 共同封装的高效 600V/650V 离散式产品线进军 绝缘栅双极晶体管 (IGBT discrete) 市场。五款全新的 Bourns® BID 系列离散式 IGBT 采用先进的沟槽栅场截止技术设计,不仅提供更好的动态特性控制,与上一代非穿通 IGBT 相比,Bourns® BID 系列离散式 IGBT 可提供更低的集极-射极饱和电压 (VCE(sat)) 和更低的开关损耗。此外,该结构提供了一个正温度系数,有助于提高装置寿命并降低高压和大电流产品应用的设计要求。

由于 Bourns 全新 IGBT 采用高效热阻的 TO-252、TO-247 和 TO-247N 封装,这些装置可提供更低的热阻 Rth(j-c),使其成为开关模式电源 (SMPS)、不间断电源 (UPS)、感应加热和功率因子校正 (PFC) 应用的理想解决方案。Bourns® BID 系列离散式 IGBT 提供 600V/5A、600V/20A、600V/30A 和 650V/50A 四款电压/电流型号供选购,并根据 JEDEC 电源开关产品标准进行了测试和认证。

Bourns® BID IGBT 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/igbt

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com