Search
Languages

Bourns 推出全新双扼流滤波电感器系列 兼具电流补偿能力完全符合 AEC-Q200 规范

新型 DR334A 线路滤波器可在信号和电力线应用中出色地抑制共模及差模干扰 

2020年9月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新 DR334A 线路滤波器系列。此款电流补偿双扼流滤波电感器具有比标准讯号线共模扼流圈更高的电流能力,以及高杂散电感和差模噪声抑制能力。这些功能使 DR334A 型系列成为消费、工业和其他市场电力线应用、或信号线传输功率应用的理想线路滤波器解决方案。

Bourns® DR334A 全新型号系列具有双绕线配置,可达到较高的共模阻抗,扇形绕线配置则可在高频时达到较高的差模阻抗。DR334A 型线路滤波器具紧凑、薄型尺寸(高3.6 mm)特色,且具有 11 µH 至 4700 µH 的宽泛电感等级,可让设计人员设置最适合其应用的滤波器曲线。

Bourns® DR334A 型系列符合 AEC-Q200 的规范,具 –40 至 +135°C 广泛工作温度范围,其额定电压最高为 80 VDC。此外,Bourns 最新型线路滤波器系列的封闭和铁氧体环形磁芯结构提供了更高效、更坚固的机械设计。

Bourns® DR334A 型电源滤波器系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/magnetic-products/common-mode-chokes-aec-q200-compliant/

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com