Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器

Bourns® SW 微型热保护器 (TCO) 装置专为低电流应用提供过温保护,并可用作过温传感器。

2023年11月8日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出迷你款表面贴装小型断路器 TCO 装置。Bourns® SW 小型断路器的尺寸为 4.7 毫米 x 2.8 毫米,高度仅为 0.94 毫米。Bourns® SW 小型断路器专为在额定极限范围内瞬间控制异常和过高温度而设计,广泛应用于 LED 系统、无线充电线圈、马达以及各种印刷电路板组件等多项应用中过温保护的理想解决方案,这款全新小型断路器亦可以用作过温传感器。

Bourns 全新 SW 小型断路器与最新款 SD 系列相辅相成,具有满足较低电流保护应用要求的特点和功能,提供了 70 °C ±5 °C 的触发温度设置,最大阻值为 5 mΩ。针对无线充电应用,Bourns® SW 可以在最高峰值电压为 100 V (AC 128 kHz) 的情况下运行。该型号采用 Bourns 最高级别的耐腐蚀双金属机制制造,为耐受潮湿环境设计。

全新 Bourns® SW 小型断路器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准*。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a