創新設計的連接器模組可滿足更高功率傳輸需求,適用於能源充電、高效能能量傳遞,以及支援並聯負載與多子系統應用。
2026年3月18日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,今日宣布擴展連接器模組產品組合,新增 5A、6A 及 8A 新產品。Bourns® 75ABF、75ABM、76AAF、76AAM、78ADF 和 78ADM 連接器模組採用獨特且先進的設計,為設計人員提供更高電流承載能力與高功率密度的選擇。此外,這些產品已通過 50,000 次操作循環測試,並可並排堆疊使用,以提升設計彈性。
透過採用這些最新高電流模組化接點,設計人員可獲得多項優勢,包括提升高負載應用的電力傳輸能力、實現電池快速充電,以及提供高效率能量傳輸能力,從而降低短距離電壓降。此外,Bourns® 新推出的 5A、6A 與 8A 模組化接點亦具備良好的擴展性,可支援多個子系統。
Bourns® 75ABF、75ABM、76AAF、76AAM、78ADF 和 78ADM 連接器模組現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/connectors/modular-contacts。
*指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。