具備數位介面優勢,全新電流傳感器同時提供更高精度、穩定性與電氣隔離性能
2025年11月3日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出其 SSD-1000A 數位電流傳感器系列。此系列產品高度整合且體積緊湊,採用分流電阻 (shunt-based) 設計,電流量測範圍涵蓋 100 A 至 1000 A,並在 -40°C 至 +115°C 的寬廣工作溫度範圍內提供卓越的 精確度、穩定性與電氣隔離性能。這些特性使其非常適用於多種應用,包括 電池管理系統 (BMS)、再生能源設備、馬達驅動、電動車充電站 等需在嚴苛環境中運作的設計。
此系列內建 16-bit 微控制器 (MCU),可達到 ±0.1%FS (滿量程) 精度,有助於提升能源使用效率。內部的 24-bit 類比數位轉換器 (ADC) 提供即插即用的便利性,大幅簡化導入流程,使工程師能快速將高精度電流量測功能加入新設計,或升級既有設備。SSD-1000A 系列共有兩款型號可供選擇:RS-485 序列介面型號,並可設定為 MODBUS RTU 通訊協定;以及可客製化的 CANbus 型號。為進一步簡化電路設計,Bourns 亦提供內建 120 歐姆終端電阻作為選購功能。
全新 Bourns® SSD-1000A數位電流傳感器系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/sensors/current-sensors。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。