Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 發佈新款組件設計包及PortNote®應用解決方案文件 提供客戶有效的SLIC保護方案

河邊市, 加州, Aug 19, 2014 Bourns-全球知名電子元件領導製造與供應商,日前推出全新用戶線接口保護電路(SLIC)解決方案,能夠承受ITU-T 4KV的保護等級,並精心設計成組件設計包與PortNote®應用文件供客戶參考使用。在組件設計包(PN-DESIGNKIT-47)中擁有足夠測試組裝五個電路板的Bourns®元件,其中包含高浪湧可編程晶閘管(TISP9110MDMR-S)及陶瓷PTC可恢復式保險絲,能夠針對在4 kV 10/700 μs浪湧下運作的SLICs進行有效保護。需要這類型介面過電壓保護的電信應用包含無線用戶迴路、接入網、再生POTS設備及VOIP運用。

 

Bourns電信市場產品總監Achilles Chiotis表示,為了有效幫助客戶解決SLIC晶片的特殊保護需求,Bourns提供優越的組件保護設計資源。作為業界中擁有最全面電路保護解決方案的專家,我們用專業的技術,支援並滿足敏感電信及網路設備的標準及需求

產品定價與供應
Bourns®設計包PN-DESIGNKIT-47已上市,產品定價為美金$16.80/件(以五件為訂單量)。客戶可以在官網(www.bourns.com)取得Bourns® PortNote®解決方案文件。更多訊息請見: SLIC Protection PortNote® Solution.

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a