Search
Languages

Bourns 推出高电感共模扼流圈,有效抑制电源线噪声

全新共模电感采用铁氧体磁芯构造以降低辐射,提供卓越的 EMI 抑制效果

2025年10月15日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SRF1709 共模扼流圈。这款全新的高电感扼流圈采用铁氧体磁环核心,可降低辐射,是有效的电源线噪声抑制方案。

此全新扼流圈具备 3.5 mH 的高感值、2.5 A 的额定电流,并拥有 –40 °C 至 +85 °C 的工作温度范围。其先进设计能有效抑制系统中进入与输出路径的电磁骚扰 (EMI),因此非常适合应用于消费性、工业及其他电子产品设计中。

全新 Bourns® SRF1709 共模扼流圈现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chokes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com