Search
Languages

Bourns 推出全新坚固耐用、高功率厚膜电阻系列, 采用 TO-247 封装

Bourns 全新 Riedon™ PF2472 系列功率电阻,具备卓越的散热效率与高功率性能,提供高达 100 W (搭配散热器) 输出能力,并可承受最高 700 V 的工作电压

2025年7月30日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Riedon™ 系列功率电阻。此系列采用紧凑型 TO-247 封装,具备坚固耐用、高功率的厚膜电阻特性,能在搭配散热器时提供高达 100 W 的输出功率,并可承受最高 700 V 的工作电压,具备优异的散热效率与市场需求的高功率性能。该系列采用厚膜技术,为工业马达驱动、电源转换及电池储能系统中的限流、电流测量、吸收电路以及电容放电等功能,提供高可靠性、紧凑且具成本效益的解决方案。

Bourns 最新 Riedon™ PF2472 系列拥有超低感值 (<50 nH) 及卓越的脉冲处理能力,并在 0.1 欧姆至 20k 欧姆的广泛阻值范围内提供精准的 ±1% 公差。在当今许多高功率密度电子应用中,该系列在单一节省空间的封装内,即可提供优异的功率耗散能力与必要的高耐热性能。

Bourns 全新 Riedon™ PF2472系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/high-power-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com