Search
Languages

Bourns 推出采用羰基粉末磁芯设计全新屏蔽式功率电感器系列,具备高饱和电流能力

\\

SRP4020T 系列具备高热额定电流与屏蔽式结构,提供低磁场辐射,满足电力电子对效率与性能的需求

2025年7月24日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 SRP4020T 系列屏蔽式功率电感器。此系列采用先进的羰基粉末磁芯,具备优异的热稳定性与磁性能,适用于严苛环境。其屏蔽式结构能有效抑制电磁干扰,提升电磁兼容性 (EMC) 表现。

SRP4020T 系列采用紧凑型封装 (4.45 x 4.0 mm),厚度仅 1.8 mm,支持最高 +150 °C 的工作温度,特别适合空间受限的设计。该系列感值范围从 0.47 至 10 μH,相较于其他相似尺寸的屏蔽式电感器,具备更低的直流电阻 (DCR),有助于降低功耗并提升系统整体效率,非常适用于消费性电子产品及各类电源供应应用。

Bourns® SRP4020T系列屏蔽式功率电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com