Search
Languages

Bourns 全新高效车规级片状电感,专为高频应用优化, 符合 AEC-Q200 标准

Bourns 全新片状电感系列提供高质量因子、高自谐振频率和低直流电阻,适应紧凑的安装空间

2025年4月9日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出全新符合AEC-Q200标准 CW2012A 系列车规级片状电感器。这款新系列片状电感具有高Q值、高自谐振频率和低直流电阻(DCR),且安装空间紧凑。柏恩CW2012A系列片状电感器专为日益增多的高频应用提供高效能解决方案,特别适用于无线电发射器、射频放大器、调谐应用以及汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)和高频电源的信号滤波。

这些新型片状电感采用陶瓷核心的绕线结构,具有有助于减少功率损耗、提升电路效率和功能性的特点。其高Q值可达80,电感范围从2至1000纳亨利(nH),DCR范围从30至2600毫欧,最大额定电流可达800毫安,工作温度范围为-55°C至+125°C。

Bourns® CW2012A系列片状电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/chip-inductors-wirewound

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com