Search
Languages

Bourns 推出两款超高电流功率电感系列, 助力提升系统效率与稳定性

全新功率电感采用屏蔽结构与低 DCR 设计,优化工业高电流滤波器、高电流电池充电和DC-DC转换器

2025年3月24日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 HRP3822XHRP5022X 系列屏蔽功率电感这两款超高电流功率电感专为 工业高电流滤波器、高电流电池充电和 DC-DC 转换器 设计,具有 低直流电阻 (DCR) 和屏蔽结构,可有效降低辐射干扰,并说明提升系统效率和稳定性。

此外,Bourns® HRP3822X 和 HRP5022X 系列采用金属合金粉末芯,以支持高饱和电流。这些系列的电感范围从 0.68 到 3.3 µH,DCR 从 0.11 到 0.42 毫欧姆,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

Bourns® HRP3822X 和 HRP5022X系列屏蔽功率电感现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com