MENU
Search
Languages

Bourns 全新推出 500 安培系列数字分流传感器, 提供高精度检测,满足多元应用需求

Bourns 全新推出 Riedon™ SSD-500A 数位分流传感器, 提供精密的 24 位隔离电流传感器,可供应 CANbus 或 RS-485 接口选项

2024年12月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 Riedon™ 型号 SSD-500A 系列数字分流传感器,具有 500 安培的额定电流。此系列具备扩展的电气额定值,支持 24 V 的供电电压(典型电流为 15 mA),以满足更广泛的电池相关应用中的高精度检测需求,其应用领域包括大规模能量储存系统、再生能源发电基础设施、工业马达驱动器、建筑自动化系统以及电动车充电站等。

Bourns Riedon™ SSD-500A 系列采用先进的基于数字直流分流的电流传感器,为特定恶劣的工业环境提供卓越的精度、稳定性和电气隔离。该系列还配备内建的 24 位模拟数字转换器(ADC),提供即插即用的便利性,使设计人员能迅速将高精度电流测量功能整合到新设计中或改装现有设计。这些基于分流的传感器不仅免除定期校准的需求,并有助于提高能源使用效率。为进一步提升设计灵活性,SSD-500A 系列提供 RS-485CANbus 接口选项。

Bourns 全新 Riedon™ SSD-500A 系列数字型分流传感器现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/sensors/current-sensors.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com