Search
Languages

Bourns 全新推出具有低 DCR 的薄型屏蔽功率电感器

全新九款 SRP-F 系列电感器,在小尺寸设计中实现高加热/饱和电流与低辐射

2024年11月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRP-F 系列屏蔽功率电感器。九款全新型号采用扁平线结构,具有低 DCR,尺寸小、薄型 (0.7 至 1.0 毫米) 特性。扁平线结构透过显著降低 DCR,进而提高了该新型功率电感器的效率,相较于使用传统线材的同类尺寸功率电感器,性能更优化。

Bourns® SRP-F 系列采用金属合金粉芯、扁平线技术和先进的成型技术,在小尺寸中实现了更高的饱和电流和加热电流水平,同时保持低辐射。该系列提供低噪音解决方案,电感范围为 0.3 至 10 µH,工作温度范围为 -40 至 +125°C。这些特性适用于日益增长的空间受限应用,无论是消费电子、工业和电信应用中的DC-DC转换器和电源供应,SRF系列都是满足大电流且满足较低功耗目标的理想选择。

Bourns® SRP-F 屏蔽功率电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com