Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出业界首款表面采用贴装封装 240 V/1 kA 双向功率 TVS 二极管

高功率密度保护符合具有高压直流总线架构的应用需求

2024年8月29日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出业内首款 240 V/1 kA 双向功率TVS (PTVS) 二极管,该产品在表面贴装封装中提供了最高的功率密度,再次展现其在创新和技术领域的领导地位。Bourns® PTVS1-240C-M PTVS 二极管采用先进的硅工艺技术,具有极高的电压处理能力,加上二极管的表面贴装封装,使得这一瞬态电压保护器脱颖而出,独树一帜。

在8/20 µs测试条件下,Bourns® PTVS1-240C-M 提供了 1 kA 的浪涌处理能力,非常适合采用高压直流总线架构的多种系统。这些系统通常会遇到高电流开关瞬态和动态负载行为,因此需要使用吸收电路或对总线供电子系统进行保护。Bourns® PTVS 二极管的推出,为需要稳健保护的高压应用提供了可靠的解决方案。

Bourns® PTVS1-240C-M PTVS 二极管属于一款低漏电流器件,在待机状态下仅消耗 10 µA 电流,同时具备 295 V 的最大击穿电压、240 V 的重复反向工作电压和 340 V 的精确箝位电压。即使在 10/350 µs 条件下,该器件额定峰值电流为 200 A,其电压击穿对温度的灵敏度极为线性,仅为 0.1 %/°C。与传统的通孔安装功率 TVS 二极管相比,该二极管的表面贴装封装显著减少了 PCB 的占板面积,并具有更低的电感设计优势。

Bourns® PTVS1-240C-M的功能和特性适用于多种应用,包括工业电力系统、电机控制器和逆变器、太阳能逆变器、电池储能系统以及工厂自动化等领域。这些应用能够充分利用该器件的高性能和可靠性,为系统提供卓越的过压保护。

Bourns® PTVS1-240C-M 现已上市,全系列均符合 UL497B 认证,并符合 IEC 61000-4-5 标准规范。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/diodes/power-tvs-diodes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com