MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC Class I 和 Class II且可保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统

Bourns® 1430 和 1440 系列 SPD 采用高能量 MOV 技术,内置热断路器,可安装在 DIN 导轨上并提供高水平的保护

2024年8月14日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 14301440 系列 DIN 导轨安装 DC 浪涌保护器 (SPD)。该两款新系列 SPD 旨在保护 DC 电力系统且符合 IEC/EN 61643-31 标准Class I + Class II / T1+T2。Bourns® 1430 和 1440 系列提供从 48 VDC 到 1500 VDC 的保护电压范围,并采用高能量 MOV 技术。此外,1440 系列更配备先进的热断路器 (TD+),提供更高水平的保护,帮助消除上级过电流保护的需求。本次推出的两款系列具有可更换的模块化设计,包括窗口故障指示器和远程警报,以增强浪涌保护器的运行情况监控。

Bourns新型 SPD 能帮助设计师减少由持续过电压和浪涌引起的热失控风险,从而避免火灾危险。新型 SPD提供卓越的浪涌保护,每种模式可承受高达 80 kA 8/20 μs 的浪涌能量,并提供高达 12.5 kA 10/350 μs 的脉冲电流容量。Bourns® 1430 和 1440 系列是电动汽车充电站、电池储能系统 (BESS) 以及绿色光伏和风能系统等各种 DC 供电应用的理想保护解决方案。

Bourns® 1430 和 1440 系列 SPD 现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/surge-protective-devices/dc-power-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com