MENU
Search
Languages

Bourns 推出第二代符合 AEC-Q200 标准的高爬电/间隙距离 汽车级隔离电源变压器

HCT8xxxxEAL 系列变压器-高可靠性、紧凑型解决方案,提供高达 800 V 的加强绝缘和高达 1000 V 的基本绝缘。

2024年6月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出第二代高间隙/爬电距离隔离电源变压器 HCT8xxxxEAL 系列。这些符合 AEC-Q200 标准的汽车级推挽高压隔离变压器提供高可靠性、紧凑型解决方案,可在工作电压高达 800 V 时提供加强绝缘,在工作电压高达 1000 V 时提供基本绝缘。通过提供单独的加强绝缘层来防护危险电压,HCT8xxxxEAL 系列说明设计师更好地实现安全性和可靠性目标,相比仅具备功能性绝缘的竞争性隔离变压器具有更大优势。该系列的先进特性使其非常适用于汽车电池管理系统 (BMS)、RS-485、CAN接口、数字输入模块和 RS-232 隔离设计中的隔离应用。

Bourns 最新的高压隔离变压器具有 3.3 V 或 5 V 输入至多种输出电压配置 (在不同匝数比配置中高达 350 mA)。HCT8xxxxEAL 系列在全自动化生产在线制造,以最大限度地提高设备质量和可靠性。该系列采用 Bourns 独特的包覆成型技术,使用具有成本效益的 FIW 线,实现卓越的效率。除了具有 8 毫米最小间隙/爬电距离的加强隔离,可提供更高水平的高压危害隔离外,此外还符合 IEC 62368-1 和 IEC 61558-1 标准。Bourns 开发这些新变压器是为了配合德州仪器 SN6501 和 SN6505 变压器驱动器的隔离电源。

Bourns® HCT8xxxxEAL 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-hct

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com