Search
Languages

Bourns 全新推出两款符合 AEC-Q200 标准 车规级共模片状电感器系列

Bourns® SRF4532TA 尺寸小,可承受高达 4 A 的电流;SRF3225TABG 满足Open Alliance 1000Base-T1 汽车以太网络要求

2024年5月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出两款符合 AEC-Q200 标准的车规级共模片状电感器系列。Bourns® SRF4532TA 具备可承受高达 4 A 电流的设计,Bourns® SRF3225TABG 满足 Open Alliance 1000Base-T1 汽车以太网络要求。这些共模片状电感器非常适用于先进驾驶辅助系统 (ADAS) 信息娱乐系统、车身电子设备和许多其他汽车应用中的噪声抑制解决方案。SRF3225TABG 系列专为 1000Base-T1 以太网络应用中的噪声抑制而设计。

两款共模片状电感器系列均采用紧凑型封装,并采用铁氧体磁芯设计,可在广泛的频率范围内提供高阻抗,以抑制不需要的传入或传出 EMI 噪声。这些共模片状电感器可满足严格的冲击和振动要求,因为核心采用 0.3/0.4 毫米高的侧壁端子构建,有助于增强 PCB 上组件的机械强度。Bourns® SRF4532TA 和 SRF3225TABG 系列还具有低辐射屏蔽结构,工作温度范围分别为 -55 至 +125 °C 和 -40 至 +125 °C。

Bourns® SRF4532TA 和 SRF3225TABG 车规级共模片状电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chip-inductors-aec-q200

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com