MENU
Search
Languages

Bourns 首款通过 AEC-Q200 测试过温保护小型断路器组件,隆重登场!

Bourns® AD 及 SD 系列小型断路器为加热电路提供突破性保护,提供业界最广的跳闸温度范围同时也提供业界首创的可复位选项*

2023年3月13日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 AD 和 SD 系列微型热熔断 (TCO) 小型断路器组件。Bourns® ADSD 系列小型断路器提供多项业界首创的功能,包含:以往在微型设备中无法取得的高水平可复位、精准和可重复的过温保护水平。Bourns 首款表贴式 (SD 系列) 或轴向引线/焊接(AD 系列) 的小型断路器率先提供非自动复位(自保持)或自动复位(非自保持)功能选项,全新型号也是首款具备如此广泛的跳闸温度范围 (55 °C 至 150 °C) 的小型断路器。此外,这些小型断路器系列已通过 Bourns 测试,符合 AEC-Q200 等效测试标准。

全新 Bourns® AD 和 SD 系列小型断路器还有许多具有价值的特性,包括:仅正负 5 °C 的高跳闸精度,以及最大 4 毫欧的极低阻值。这些高度可重复的装置提供高达 10,000 次循环的额定值,可用作电池系统中的可复位过温保护器或传感器。

Bourns Thermal & Precision 产品线总监 Brian Ahearne 表示:「Bourns身为专注于微型过温保护解决方案的领先开发商超过 30 年,设计 AD 和 SD 系列的目标是突破小型断路器设备功能的极限,以扩大其在全新市场和应用的用途。该系列的广泛跳闸温度范围使其成为各项加热电路的理想选择,这些电路以往没有过温保护,或者必须使用体积庞大的解决方案或有限使用的单次熔断保险丝。这款微型封装中提供独特的可复位过温保护,为现今众多的应用提供有益的解决方案。」

Bourns® AD 和 SD 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

*此处所提及之任何比较声明均为发布之日提出,并经合理调查后据 Bourns 所知提出。如需更多信息,请向 Bourns 客户服务部门联系。

**RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

***产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com