MENU
Search
Languages

Bourns 推出五款高额定电流、极低直流电阻的屏蔽型功率磁珠电感器系列

Bourns® SPB 电感器旨在提高效率,减少多相集成应用中的功率损耗

2022年11月1日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列,该系列具有高额定电流、基于铁氧体的屏蔽结构和极低直流电阻,感值从 72nH 到 440nH。Bourns® SPB0705SPB1005SPB1007SPB1012SPB1308 系列,专为满足各种多相集成应用所设计,来满足提高效率、低磁场辐射和降低功率损耗的需求。

全新五款的功率电感器系列提供多项 SMD 封装(6.7 x 6.5 至 13.5 x 13 mm)及先进的功能,使其成为稳压器模块 (VRM)、电源处理器、内存模块、大电流 ASIC、服务器、存储、数据中心、网络系统和显卡等应用的出色电源转换解决方案。

全新 Bourns® 型号 SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012 和 SPB1308 电感器系列现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com