MENU
Search
Languages

Bourns Announces Five Shielded Power Bead Inductor Series Featuring High Rated Current with Extremely Low DC Resistance

Bourns® Model SPB inductors are designed to enhance efficiency, reduce power losses in multi-phase integration applications

RIVERSIDE, Calif., November 1, 2022 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced five new shielded power bead inductor series that feature high rated current, ferrite-based shielded construction and extremely low DC resistance from 72 to 440 nH. Bourns designed the new Model SPB0705, SPB1005, SPB1007, SPB1012 and SPB1308 series to match the enhanced efficiency, low magnetic field radiation and reduced power loss requirements in a broad variety of multi-phase integration applications.

The advanced features and the multiple SMD footprints (6.7 x 6.5 to 13.5 x 13 mm) offered in the five new power inductor series make them excellent power conversion solutions for applications in Voltage Regulator Modules (VRMs), power processors, memory modules, high current ASICs, servers, storage, data centers, networking systems and graphic cards.

All five of the new Bourns® Model SPB0705, SPB1005, SPB1007, SPB1012 and SPB1308 inductor series are available now and are RoHS compliant* and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-shielded

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com