Search
Languages

Bourns POWrFuse™ 大功率保险丝产品线 推出全新半导体(aR 级)系列

全新 Bourns® POWrFuse™ 大功率保险丝系列专为满足 UL 248-13 标准而设计,适用于高功率、高分断电流和高额定电流应用

2022年6月30日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布再扩展 POWrFuse™ 大功率保险丝产品系列,推出两款全新 PF-FPF-M 系列。该系列是专为满足 UL 248-13 半导体 (aR) 标准而设计的高额定功率工业保险丝。这些大功率保险丝有助于保护敏感的功率半导体设备,并防止各种功率逆变器、转换器、整流器、AC/DC 驱动器、UPS 系统和降压电机启动器中的过流事件所产生的影响,是很出色的解决方案。

Bourns® POWrFuse™ PF-F系列具有 800 VAC/VDC 电压、50-400 A 额定功率以及高达 100 kA @ 800 VAC 和 50 kA @ 800 VDC 分断电流值。POWrFuse™ PF-M 系列提供 240 VAC/150 VDC 电压、50-180 A 的额定功率以及高达 160 kA @ 240 VAC 和 50 kA @ 150 VDC 的分断电流值。这两款大功率熔断器系列均采用螺栓式安装,可在故障电流下提供快速动作保护、低电阻和低功率损耗,并提供 -55 至 +125 °C 的工作温度范围。

此外,这两款系列均获得 UL 认证,可帮助 OEM 节省认证时间,同时提高整体质量和可靠性。随之而来的,这些认证将有助于降低终端客户的总成本。

Bourns® POWrFuse™ PF-F 和PF-M 现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com